This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1中的初级充电终止

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612732/bq40z50-r1-primary-charge-termination-in-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

社区成员、

使用 bq40z50-R1时、看到有效的一次侧充电终止时出现问题。  我有一个我们为 bq20z 系列开发的充电器、我尝试将其扩展到 bq40z50-R1。  当 RSOC=100%时、我的充电器关闭并发出100%充电信号。  配置电池组固件时、RSOC 在一次充电终止前保持99%。  我已经检查过 PCT 的条件、相信我正在满足这些条件、但它从未涉及 PCT。  有趣的是、当我从充电器中取出电池并重新连接电池时、它会发出大于95%的 RSOC 信号(已编程到充电器中并通过读取 RSOC 识别的条件)、持续约5秒、然后得到100% RSOC、从而将其切换为提供完全充电信号。  监控这种情况时遇到的一个问题是、我无法同时使用智能充电器和 bqStudio。  如果我这么做、充电器似乎正常工作、但 bqStudio 将无法通信。  是否有人可以帮助我解决这些问题中的一个或两个?

此致、

George W. Mortimer、PE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    bqStudio 无法与同时连接的智能充电器配合使用。 通信线路上只需要一个主设备,否则将发生总线冲突。

    为了调试这个问题、我们需要一个日志文件和您的 gg 文件。 为了避免总线冲突、请使用电源代替智能充电器为电池充电、这样您就可以使用 bqStudio 登录并收集数据进行分析。

    此外、对于调试、您能否禁用99%的保持以查看这是否会产生影响? 当尝试停止充电时、最好让充电器响应 FC 标志、而不是100%。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我提供一个可以发送文件的电子邮件地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果单击窗口右下角的"使用 RTF 格式"、则可以选择附加文件。 尽管如此、我还是给您发送了一个朋友邀请。

    谢谢
    Onyx