This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:具有反极性的 IMON 和 UVP 精度?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612674/tps2660-accuracy-of-imon-and-uvp-with-reverse-polarity

器件型号:TPS2660

热插拔控制器的典型反极性保护电路 涉及从 GND 到 RTN 的外部二极管。  这会改变 IC 的 GND 并在 UVP、OVP 和电流监控级别引入误差。  

那么 、数据表中列出的用于 OVP、UVLO 和电流监控器的 TPS2660x 的精度是否包括内部"二极管"的偏移?  如果是、如何补偿此函数引入的偏移?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    在 TPS2660中、输入反极性保护位于器件内部、位于器件的 RTN 与 GND 引脚之间。
    UVLO、OVP、IMON 电流监控、dVdT、限流 ILIM、 MODE 引脚均以 RTN 为基准。
    因此在正常运行期间不会发生偏移。

    此致、
    Kari。