This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:调节问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612600/lm2936-issues-regulating

器件型号:LM2936

我使用的是5V 固定输出版本。 调节至5V 时遇到问题。 它通常约为8V 至9V。 我尝试在输出端使用10uF 电容器、但不确定 ESR。 ESR 为8欧姆的输出电容器是否对于获得正确的5V 输出至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是如果输出电容器的 ESR (包括走线电阻)过高或过低、LDO 可能会变得不稳定并导致输出振荡。 如果您使用示波器测量输出、您将看到该振荡作为输出环。 如果您使用 DMM 测量输出电压、这将测量 RMS 电压、振荡可能不明显。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输出端未安装电容器的情况下、示波器的读数在8V 左右稳定、没有明显的振荡。 DMM 的读数也约为8V RMS。 这是25V 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当不使用正确的值(电容和 ESR)时、很难准确地知道 LDO 将如何工作、尤其是在这些较旧的器件中。 因此、是的、输出可能处于错误的电压。 至于我提到的振铃、如果您要执行负载瞬态、您可能会看到它振铃更多。

    -Kyle