This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:支持 Micron DDR3L、LPDDR3

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613040/tps51206-support-for-micron-ddr3l-lpddr3

器件型号:TPS51206

请参阅随附的文字文档。 Micron DDR3L 指定的基准电压范围为 VDDQ 的1%(即0.49至0.51 X VDDQ)、而 TPS51206数据表在1.35V 工作电压下似乎为0.4875至0.5125 X VDDQ。 这是否意味着我们不符合他们的 DDR3L 规格? 如果是这样、我们是否有一个器件能够实现(我们正在为3个 DDR3存储器芯片供电。) 我是否遗漏或误解了某些内容?

e2e.ti.com/.../TPS51206-vs-Micron-DDR3L-Specs.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    0.4875至0.5125 X VDDQ 规格在 VTTREF 上具有+/-10mA 负载。
    每个 DDR 的典型 VTTREF 电流仅为1-2uA。
    在+/-100uA 负载下、测试数据显示容差在+/-1%以内、具有裕度。
    TPS51206可用于 DDR3L。

    谢谢