This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:ILED 中的电流控制问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613047/lm3423-q1-current-control-problems-in-iled

器件型号:LM3423-Q1

尊敬的 TI:

我进行了以下电路配置。

电流问题是 ILED 的电流设置为290mA、但输出电流为520mA。

- ILED = VSNS/RSNS = 1.24V/RSNS*RHSP/RCSH
-LED 电流:290mA
- RCSH = 12.4K Ω、RHSP = 1K Ω
- ILED =(1.24/RSNS) x (1K/12.4k)=(1.24/RSNS) x 0.081
- RSNS =(1.24/ILED) x 0.081 =(1.24/0.29) x 0.081 = 0.346 Ω
-施加的电阻额定功率:PR =0.29*1.24=0.3596
- 0.3596 * 2 = 0.692W [双倍裕度]
- SMD 3216电阻器:1/4W [0.25W]*3 =0.75W
- 0.346ohm * 3 = 1.038 ohm

- ILIM = 245mV/RLIM
- ILIM = 大约3.2A
- RLIM = 245mV/3.2A
= 0.075欧姆
= 0.075 * 2 = 0.150欧姆

- OVP
ROV1 = 15.4K、ROV2 = 511K
VTURN-OFF = 1.24V *{(15.4K+511K)/15.4K}
= 1.24V *(34.18/15.4K)= 约42.39V
-开关频率
RT = 120K、CT = 1nF
fsw = 25/(120,000*0.000000001)
= 25/0.00012 =大约208kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    您是否有任何可以共享的波形? 可能需要 Q2漏极和 HSP-HSN 电压来验证它是否正确? 我希望看到电流感应电压、尤其是因为我不知道它在使用铁氧体磁珠时的行为方式。 滤波电容器可能会出现振荡。

    您是否曾尝试将 L7短路并将 L6替换为10欧姆电阻器、以查看磁珠是否导致了这种情况? 这是在原型 PCB 上还是在使用修改过的 EVM?

    谢谢、

    克林特