This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:最低存储温度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612661/tps82085-min-storage-temperature

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TPS82130

尊敬的所有人:

我在数据表中看到 TPS82085的最小存储温度=-40°C。 听起来很奇怪。 E2E 中与 TPS82130相关的另一个主题(e2e.ti.com/.../1915326 存储器#1915326)解释说、这是电感器造成的、但后来它已符合存储条件、可低至-55摄氏度、并且 DS 已更新。

TPS82085也可以采用相同的方法吗? 如果是,是否可以更新数据表?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我检查一下这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们可以将 TPS82085的存储温度规范为低至-55 C、原因与另一个线程中提到的原因相同。 这将显示在下一次 D/S 更新中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的更新。

    此致、

    Domenico