This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:PROCHOT、CMPOUT 怀疑

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612946/bq25700a-prochot-cmpout-doubts

器件型号:BQ25700A

您好!

1) 1)我使用 WEBENCH 工具制作原理图、但该工具与数据集之间存在差异。 在 webench 中、Q4源极来自 SW2引脚、而在数据表中、Q4源极来自漏极。

2) 2)另一方面、我不清楚 PROCHOT 的工作原理。 该引脚的工作原理是什么? 如果我不使用它、是否可以保持悬空? 它可以连接到微控制器?

3) 3)独立比较器的用途是什么? 如果我不使用它、我必须使 CMPOUT 悬空、并将 CMPIN 接地?

4) 4)如果未使用 OTG、则该引脚悬空或接地?

5) 5) SMBus 可以读取 ADC 信息?

6) 6)如果使用 ILIM_HIZ 来限制输入电流、寄存器也会用于此函数。

谢谢!

此致、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Webench 中、M4是低侧升压 FET;M3是高侧升压 FET。 在数据表中、Q4是高侧升压 FET。 对于高侧升压 FET、它们都具有源极引脚至 SW2连接。
    2。/PROCHOT 是一个用于报告和/PROCHOT 事件的输出引脚。 详细信息可在数据表中找到。 如果您不使用它、请将其保持浮动。
    3.独立比较器可免费用于任何客户的设计用途。 如果不使用它、则将 CMPIN 接地并使 CMPIN 悬空。
    4、如果 OTG 未被使用、将这个引脚接地。
    5.是的。 ADC 结果可通过 SMBus 读出
    6.可在数据表中找到 ILIM_HIZ 函数。 默认情况下、充电器将在寄存器设置和 ILIM_HIZ 设置之间选择较低的电流设置。