This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:过零失真校正

Guru**** 2933230 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607370/ucc28061-zero-crossing-distortion-correction

器件型号:UCC28061

您好!

我们收到了客户关于 UCC28061的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们希望确保有关过零点失真校正的更多详细信息。 是否有任何应用手册、纸质报告或其他内容?

-此功能是否会影响轻负载下的运行? 它们关心此函数的副作用。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    据我所知、TI 没有详细介绍此技术的应用手册。

    不过,我可以向大家介绍其背后的推理及其工作原理。
    UCC28061上的 VINAC 引脚感测经整流交流线路的缩小版本。
    在过零(尤其是在轻负载时)附近、桥式整流器直流侧的电容器往往会保持电压。
    这意味着交流输入将低于整流直流电、因此交流线路不能在过零处传导。
    这种所谓的交叉失真将降低功率因数并增加 THD。

    TI 解决此问题的方法是略微增加 MOSFET 的导通时间,这有助于对电容器进行放电。
    这将产生减少这些"死区"时间的效果。 这是一种众所周知的提高性能的有效方法。

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、时间很长。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    -此功能是否与 COMP 电压有关? 导通时间是否会随 COMP 电压变化而变化?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo

    否此功能仅与 VINAC 电压相关。
    但当然、平均导通时间会随着输入电压的增加而减少、这样 做是为了保持正确的输出电压。

    此致

    John