This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:12*CHG MOS &放大器的电荷泵启动时间注意事项;12*DSG MOS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613005/bq76200-charge-pump-start-up-time-consideration-for-12-chg-mos-12-dsg-mos

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好:

我将借助 bq76200帮助客户评估他们的 bq76940/30设计。

对于 bq76200,它将使用 CHG MOS*12和 DSG MOS*12,C (VDDCP)现在设置为4.7uF。

可能会发现输出异常(MOSFET 未完全导通)

是否需要考虑再次检查特定 MOSFET?  

当前使用的 MOSFET 规格如下:

SILICONGEA/ SG100N05P

VDS=100V、VGS=12V、RDS (on)=5.5m Ω(最大值)@Vgs=10V、Id=160A、Ciss=8931pF (@VDS=30V)、Qg=160nC

HUNTECK/HGB072N15S

VDS=150V、VGS=20V、RDS (on)=7.2m Ω(最大值)@Vgs=10V、Id=170A、Ciss=7200pF (@VDS=75V)、Qg=110nC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    建议使用 CVDDCP 作为470/20或23.5 x FET 负载电容的数据表指导。  如果同时开关 FET、则每个充放电 FET 12个、CVDDCP 约为9000pF、可能为5.1uF。  因此、更多的电容可能会有所帮助。  更大的电容有助于使器件在开关负载下保持运行、但会增加启动时间。 如果充电和放电可以单独切换、则电容器可能会更小。  由于此部件将延迟接通、直到 CVDDCP 电压足够、如果不使用 CP_EN、短于启动延迟的延迟将不会分离开关。  

    此外、为了避免 DSG 切换期间的损耗、可能存在内部损耗并会向电池组滤波器电容器充电。  请参阅 简单应用原理图之外的应用手册 bq76200。  为了避免损耗、可能需要对特定设计的栅极电阻器进行一些调整、较小的 PACK 引脚电容也会有所帮助。