This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:PWM 三态开路电压最大值和最小值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612791/csd95372bq5m-the-pwm-three-state-open-voltage-max-and-min-value

器件型号:CSD95372BQ5M

大家好。

CSD95372BQ5M 具有三态、其值为1.5V (典型值)
我想了解 PWM 三态开路电压的最大值和最小值。

此致、
好的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、  

    我很快会给你答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.1V (最大低值)为最小值、2.3V (最小高值)为最大值 有道理?