This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:LM3290 -最佳替代产品

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3291, LM3290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611849/lm3290-lm3290---best-replacement

器件型号:LM3290
主题中讨论的其他器件:LM3291

大家好、

目前 、LM3290/LM3291是 NRND。  

我们想知道要推广的器件具有相似的功能。

此致

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!

    我已联系支持这些器件的应用工程师。 感谢您的提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    让我进一步了解一下、我将在收集更多信息后尽快回复您。  

    此致、

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、James、
    非常感谢您的回复、

    客户说"由于这些产品(LM3290和 LM3291)仍在市场上、我们可以购买足够数量的产品、但我们需要数据表。 您可以将其发送给我们吗?  "

    此致
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我目前仍在研究这一点。 您能否发送将用于此目的的应用程序? 同时、根据您需要 http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/rf-dc-dc-converter-products.page 的规格、我还提供了一些可供您使用的替代器件。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aaron、
    感谢您的回复。
    这是客户的回应

    "我们为 OFDM 射频调制解调器研究2W 功率放大器(SD 或 HD 视频流5或10MB)。 我们需要降低 PAPR、因此我们正在寻找用于放大器包络跟踪电源的硬件解决方案。 您能否推荐替代 LM3290和 LM3291的其他解决方案? "

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、

    我与我的团队进行了交谈、由于这些器件是小型市场中非常合适的器件、我们正在逐步淘汰 LM3290和 LM3291产品。 我们的产品系列中目前没有任何替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aaron、
    感谢您提供这些信息、
    您可以通过邮件向我发送这两个器件的数据表吗?

    提前感谢您的帮助。
    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、

    当然可以。