This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用作 GPIO 的 USB 接口适配器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612897/usb-interface-adapter-using-as-gpio

我最近在不连接任何 EVM 的情况下将 USB 接口适配器用作 GPIO。

当我将适配器连接到 PC 时、指示灯呈绿色表示连接正常。 但当我使用(USB 接口适配器 GUI-v1.10)时、如下所示。 在其底部、它显示未连接适配器。 问题是适配器连接的剂量是否正常? 如何使用 GPIO 函数进行读取和写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 接口适配器是在 WinXP 是可用的主操作系统时设计的、我认为它没有更新为与 Win7/10配合使用。

    大多数客户将适配器与特定的 TI 器件结合使用、该器件通常具有自己的独立 GUI 接口。

    您可以下载 Fusion Digital Power Designer 的最新版本、它包含一个工具(I2C/SMBus/PMBus)、可执行与 USB 接口适配器 GUI 1.0相同的功能。

    加载软件后,从“开始”-->“所有程序”-->“Texas Instrumnets”-->“Fusion Digital Power Designer”-->“工具”-->“SMBus & I2C & SAA 调试工具”导航