This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5023-2NBEVM:LM5023于2013年8月更新、TINA 模型于2013年7月上传

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612705/tina-spice-lm5023-2nbevm-lm5023-updated-on-august-2013-tina-model-uploaded-in-july-2013

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5023

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

根据 LM5023文档、电流前馈电阻器在2013年8月从1k Ω 更改为6.6k Ω。 Spice 模型和 TINA 参考设计中实现的更改。 如果没有,是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imtiaz、
    在此感谢您关注 TI。 我已经联系了一位应用工程师来回答您的问题。
    不过、有一个想法:前馈电阻器是一个外部组件、对吧? 因此、您应该能够更改 TINA 模型中的值。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    遗憾的是、这是一个内部组件、无法手动配置。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Imtiaz、

    这是德州仪器(TI)的应用工程师 Wei-Hao。 请稍候、我正在联系 LM5023 TINA 模型的设计人员、并验证内部前馈电阻值。 我会尽快返回给您。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Imtiaz、

    感谢您的耐心等待。 设计人员刚刚确认 LM5023 TINA Spice 模型也进行了此更新、SPICE 模型的内部电流前馈电阻值为6.6k 欧姆。  

    我希望这将有助于澄清你的问题,如果你有任何进一步的问题,请不要犹豫,告诉我们。

    谢谢。

    此致、

    陈伟浩