This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:使用 EVM 的最小 ToF 时间

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608173/tdc7201-zax-evm-minimum-tof-time-using-evm

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

你(们)好

使用 MSP-EXP430F5529LP 和 TDC7201EVM 集捕获的最小 ToF 时间是多少?

我担心是否可以使用上述设置捕获0.25ns ToF 时间。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小时间为0.25ns、如数据表中所述。 如第8.2.2.1节 www.ti.com/.../tdc7201.pdf 中所述、使用组合测量模式可实现此目的

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott

    感谢你的答复。

    我了解了使用此板套件可实现的最小 ToF 时间。

    您是否有关于可在 PC 上显示测量结果的最短周期时间的信息?
    (可能受 SPI 接口速度的限制)

    我想知道如果使用这个电路板集、最大采样率。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott

    你有答案吗?
    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 EVM 和 GUI 时、由于使用了 USB 通信、最大更新频率为每100ms 一次。  

    对于 EVM 以外的系统、请参阅此主题以讨论最大测量频率: e2e.ti.com/.../604141