This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:电感器选择3.3V 与5.v

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612971/tps568215-inductor-selection-3-3v-vs-5-v

器件型号:TPS568215

大家好、  

我构建了一个使用两 个 tps568215的电源(12v 电源)、一个用于3.3V、一个用于5V、每个电源的电流消耗约为5a。  

是否可以在3.3V 和5V 输出上使用相同的电感 器来降低 BOM 成本而不会出现任何问题?

如果有任何帮助 、我将查看 Pulse PA4341.252NLT。

非常感谢、  
Chris。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器不是唯一的选择、但通常会影响电流纹波、效率、环路性能和成本。

    在这种情况下、可以选择2.5uH/7A 电感器、只是建议以800kHz 的频率运行、以使电流纹波更小。

    BR、Vincent Zhang