This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:C1和 C2微调

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613090/bq51003-c1-and-c2-fine-adjustment

器件型号:BQ51003

您好!

我将基于来自 TDK 的 BQ51003和 WR301025-19M8-G 线圈构建一个 Qi 接收器。 我已经根据 BQ51003数据表中指定的指令计算了 C1和 C2、得出以下理论电容器:

C1 = 0.833962uF、C2 = 0.009426uF

实际上、我使用以下电容值 C1 = 0.47u+0.22u+0.1u+0.047u = 0.837uF、C2 = 8200p+1200p+18p=9418pF。

当我使用 AVID Qi FOD 发送器 v1.1测试接收器时、我在串行端口(信号强度介于55和59之间)中反复收到 Device Detected 消息、 只有在我非常精确地将接收器放置在发送器上时、系统才会从 Device Detected 消息传递到 FOD 电力传输消息。

我假设这种行为与接收器和发送器之间的通信问题有关、可以通过微调 C1和 C2来优化。 我的问题是:如何进行微调?

谢谢、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos
    仔细检查线圈 Ls 的测量值。 这用于 C1计算、是在100kHz 频率下使用线圈在线圈上方进行的测量。 WR301025-19M8-G 的 LS 值约为13uH、LS 值将会不同。 但 C1值建议的更改非常大。 使用13uH 时、我计算的是0.195uF、对于0.834uF、LS'大约为3.3uH、看起来非常低。