This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063电路评论:输出无电容(20uF↓)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612807/ucc28063-ucc28063-circuit-review-output-cap-less-20uf

器件型号:UCC28063

你(们)好  

UCC28063正在设计具有420V 输出的电路。(典型值 270W、峰值460W)

申请电路审核。

电流 GND 模式中似乎存在大量噪声。

由于此电路的概念很小、我想将其设计为20uF 或更低。 在当前状态下、当负载增加约130W 时、IC 死区。 可以改进吗? 这可能是由该模式的噪声造成的?

在电路中添加输出电容器会产生正常输出。 但我想使用无电容设计。

原理图和图形也可在 attached.e2e.ti.com/.../270W_5F00_REV0.1_5F00_PCB-TOP--PCB-BOTTOM-PDF_5F00_170704.pdf-_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../PCB9_5F00_MPN_2800_269W_29005F008CD65CB8C4B3_-_2800_2_2900_.pdf 上找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    是的、系统中的噪声肯定会干扰控制器。 我在布局上看到、VCC 去耦电容器与引脚12之间的距离很远、并且电容器的返回路径也很长。 我建议您将这些器件从其所在位置移除、并在器件引脚处找到它们-当然是暂时的。

    我还建议您查看功率级开关波形、当然也可以在部分功率下执行此操作。

    您还可以关闭 PHB 或 PHA -移除栅极驱动电阻器、以"全功率"- 230W 运行单相-查看是否有一个相位导致问题。

    是否有任何其他损坏?

    GDA 和 GDB 线在 IC 下运行一小段时间-通常不建议这样做。

    此致

    Colin