This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:电感器自适应以减少输出纹波

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1, TPS62290-Q1, TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612931/tps62067-q1-adaption-of-inductor-to-reduce-output-ripple

器件型号:TPS62067-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62290-Q1TPS62260-Q1

您好!

目的是在 以下星座中使用 TPS62067-Q1:

  • Vin = 5v0
  • Vout = 3V3
  • Iout = 0.49A
  • L = 1µH μ H

电流纹波约为70%。

是否可以增大 L 的值(例如2.2µH)以减小该纹波?

你有其他建议吗?

谢谢、此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用1uH 电感器。 无需降低电感器电流纹波。 如果您使用推荐的值、则使用此器件可获得最佳的控制和效率性能。
    如果不要求电源正常、您可能需要检查 TPS62260-Q1或 TPS62290-Q1。