This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:使用降压 SMP 为超级电容器充电、而不会在无电源输入的情况下严重耗尽电容器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612668/tps62125-charging-a-super-capacitor-from-a-buck-smp-without-seriously-draining-the-capacitor-with-no-power-input

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件: LM5165

我的应用

电机作为发电机---桥式整流器 ---单路运算放大器 V 和 I 监控以控制最大功率传输---降压转换器---超级电容器--- 升压转换器-- 3.3V 输出

我考虑使用 TPS62125是因为它具有高效率和低电压运行、但我担心在没有输入电源时从超级电容器汲取的电流是多少。

如果是30uA 的话? 这是可以的、但如果稳压器进入某种输出放电模式、这将是一个问题。 我希望避免添加二极管、因为这些二极管会限制最小工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题并不完全清楚。 但我想、当 TPS62125没有输入电源并且输出电压仍然由超级电容器保持时、会发生什么情况? 以下是我最近撰写的一篇论文、其中讨论了这个主题: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    TPS62125没有输出放电。 您可以使用 PG 引脚作为放电功能、但内置没有其他输出放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我的应用与笔记的图3类似。 在任何情况下、我所做的是每种类型的降压稳压器、如图2和3中的注释所示。 您关于没有其他放电的最后一点意见是重新确保-在开始查看 ST.COM 器件后、我发现有一个内置过压检测和输出放电功能-因此我认为这将在输入电压和基准电压开始时触发 跌倒?  

    我将避免 PG 引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、每个稳压器都是不同的、因此、仅仅因为一个稳压器具有一种工作方式的放电、并不意味着另一个稳压器甚至具有相同的功能。

    使用 PG 引脚是可以的-使用小型上拉电阻器将其连接到输出电压将形成放电路径。 我认为这是你希望避免的第二个项目。

    我假设您的系统中有一个可以在需要时关闭 TPS62125的 MCU? 或者、您也可以使用其精确的 EN 引脚来执行相同的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    当超级电容器电压较低时、MCU 不会关闭任何器件、但会限制其正在执行的操作、以便至少保持 RTC 运行。 然后、还计划了看门狗和其他事项、以确保 MCU 在不冻结的情况下有效运行。  当发生器长时间没有移动时、可能每天都会完全断电。

    如果您在提到使能引脚时还想到了其他一些问题、我会向您提供这些附加信息?

    最后、我要考虑的另一个降压稳压器是 LM5165、因为它具有软启动功能、可用作补偿输入、从而提供更好的 MPPT 控制稳定性。

    再次感谢您的光临。