This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:用于快速输出放电的 RPD (最小值)

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612090/tps22965-q1-rpd-min-for-the-quick-output-discharge

器件型号:TPS22965-Q1

您好!

 TPS22965W-Q1的快速输出放电的 RPD (min)值是多少?

需要计算 LPDDR4 1v8的最小放电时间。

谢谢!
此致、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    虽然我们通常为 RPD 规范典型值和最大值、但我们通常不规范最小值。  大多数器件的工作电压都非常接近其典型规格。  您的系统中是否有要求推动对最小值的需求?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的回复。 是的、需要验证受控断电、因此需要 RPD 的最大值。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在提取器件的特性数据后、我们测得的最小 RPD 值看起来是202Ω Ω。 这是在-40C 至125C 的整个温度范围内。 此信息是否为您的应用可接受的估算值?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    202Ω 条件(例如 Vin、Vbias)特性(RPD.min μ s) 基于什么?

     数据表中 RPD 的规格 中规定、测量是在 Vin = 2.5V (分别为5V)、Von = 0V、Iout = 1mA 的条件下进行的。

    与图10相对应的是 、Vbias 影响 RPD。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们在2.5V 至6V 的整个 VBIAS 范围内测试了该参数。 我们看到的最低值(202Ω)为 VBIAS=6V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的回复。

    关于对 Vin 的依赖性、您使用了哪个 Vin 来测量最低 RPD (202Ω Ω、@Ω Vbias = 6V)?

    如数据表中所述:

    谢谢、此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    最低测量值(202欧姆)是在 VBIAS=VIN=6V 时测得的。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius