This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:能量传输器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612582/lm5170-q1-energy-transfer-device

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我的任务是创建一个转换器、该转换器可以将所有能量从一个存储器件传输到另一个存储器件。

满存储器件的电压范围为18V (满时)至6V (空时)

目标器件空闲时的端子电压为0V、满时的端子电压为18V (因此需要 CCCV 控制)

我需要50A 或更高的传输电流。

演示板看起来非常有趣、但我不确定它是否可以满足我的需求。

我不需要隔离或双向隔离。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5170可以在一个方向上降压、在另一个方向上升压、但不能在一个方向上降压和升压。 尽管您说它是单向的、但我对您的要求并不十分清楚。 您的输入是始终高于输出、还是始终低于输出? 如果您的输入可能高于或低于输出、我们建议在级联连接中使用两级、以便无论输入是高于还是低于均可获得稳压输出。 始终可以实现 CC、但控制 ISETA 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您说得对、我对转换器的两侧 在不同的时间都在上下有点模糊。

    我认为这款转换 器不合适、但我的问题仍然存在、我目前正在使用另一家制造商提供的四开关控制器、该制造商正在按比例提高功率、但该器件最初看起来很有希望。

    我很少有时间提出解决方案、我注意到您建议在级联中使用两个转换器、但与我的另一个解决方案相比、这可能太大且太复杂。