This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029DRC gsm 应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61029, PMP9772, TLV61220, TPS61088, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612341/tps61029drc-gsm-applications

主题中讨论的其他器件:TPS61021ATPS61029PMP9772TLV61220TPS61088TPS61089

   我被选为适用于 gsm 应用的 TPS61029DRC IC。

我将提供2V 至3V 的输入电压以及额定电流为2.4A 的电池

根据输入,我将生成3.9V 输出,IC 是否支持1.8A 输出电流?

我们在 30秒内使用负载为1.9A 2分钟、在130mA 的其他时间、负载电流将低于10mA  

请推荐 适合我的设计的转换器  

输入电压2至3V Duracell AA 电池

输出电压为3.6至3.9V 额定电流1.9A 30秒、130mA 2分钟(小时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tps61029无法支持这种高输出电流。 请查看 TPS61021A 及其参考设计"www.ti.com/.../TIDA-01387"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy、

    30秒真的很长。  因此、您应该将1.9A 输出电流作为连续输出电流。 TPS61021A 可支持输出3.4V/1.9A @ Vin=2V、但不能支持3.6-3.9V/1.9A @Vin=2V。   

    如果必须提供3.6-3.9V/1.9A @Vin=2V 输出、请查看 TI 参考设计 PMP9772的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61021A 支持2V 至3V 输入电压,输出为3.9V,GSM 将数据包发送到服务器,感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61021A 在 Vin=2V 时支持3.9V 输出、但在 Vin=2V 时、最大输出功率大约为3.9V/1.5A、无法输出1.9A。 因此、您需要检查应用中的最大输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压正确为2V 至2.7V,数据包发送失败,2.7V 至3V 给定数据包正在发送,请建议 ti 中的替代器件型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI 参考设计 PMP9772。  此 TI 设计使用 TPS61088和 TLV61220来实现该功能。 此解决方案的转换效率非常高。 远高于90%。

    请您与我们分享详细的应用信息、例如终端设备类型、音量、我的电子邮件地址 是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Chen、
    参考设计中使用了两个 IC (PMP9772)、我们建议仅使用一个 IC (如 TPS61021A)、请建议使用此器件型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难找到能够支持 Vin=2V 和 Vo=3.9V/1.9A 输出的升压 IC。 最适合的是 TPS61236。 但其启动电压为2.3V、UVLO 电压约为2.1V-2.2V。

    如果必须使用2V 输入电压、则必须使用 PMP9772、将 TPS61088替换为 TPS61089、这样可以节省一些成本。