This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:为充电终止设置 TCA

Guru**** 2939780 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611787/bq40z50-r1-setting-tca-for-charge-termination

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件: bq20z80

您好!

在第4.6章"有效充电终止"下的 bq40z50-R1 TRM 中、它指出、如果发生有效充电终止、则如果 SOCFlagConfig B[TCASETVCT]= 1、则 BatteryStatus[TCA]和 GaugingStatus[TCA]将设置为1。 但是、SOC 标志配置 B 或 SOC 标志配置 A 的寄存器参考(第4.2.1.8章)不显示任何 TCASETVCT 位。 此外、在 Battery Management Studio 中、我在标志配置寄存器中找不到 TCASETVCT。 设置是否可用?

我问、因为如果发生了有效的充电终止、旧的 bq20z80会将 TCA 位置位、而 bq40z50-R1似乎不会这样做。 但是、我们的充电站使用该位以及其他位来检测充电结束、我们希望使其与两个 BQ 兼容。  

谢谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    就在那里、只是它被称为 TCSETVCT。 请参见下面的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的,在我的配置中[TCSETVCT]已设置为1 (说明:启用 TC 标志集...)。

    我仔细观察了充电终止、并观察到[TCA]确实设置了几秒钟(因为[TC]=1和充电模式)。 但是、在离开充电模式后、该位被复位。

    bq20z80没有这种行为、因为当 CHGTERM[9]=1时、[TCA]位将不会被清除。

    您是否看到了使 bq40z50-R1的行为与 bq20z80类似的方法?

    谢谢、

    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    离开充电模式后、保持 TCA 置位是多余的。 因此、无法使器件的运行方式与 bq20z80类似
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。