This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何在生产阶段将学习周期编程到 IC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQMTESTER, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611306/bq40z50-r1-how-to-program-learning-cycle-to-ics-at-production-stage

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQMTESTERBQPRODUCTION

我已经在大约10块电路板上完成了原型测试。 现在、我们计划进入生产阶段。 我在所有10个原型板上独立完成了学习周期。 我有最新的 gg.csv 和.srec 文件。 请告诉我有关如何在生产阶段对器件进行编程的确切步骤吗?

我是否需要其他软件、或者我可以对 bqStudio 本身执行相同的操作、在大规模生产阶段对 IC 进行编程的确切步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、

    这取决于您拥有多少个板。 如果没有那么多、您可以从运行学习的其中一个单元中提取黄金 srec、然后使用 bqstudio 在多个器件上进行编程。 如果您有多个器件、您将需要使用我们的 bqProduction 和 bqmtester 工具来帮助加快多个电路板的编程。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 在试验性批量测试和验证中、电路板的数量不会更多。 因此、我可以考虑您的第一个建议。 但在大规模生产中、将有大量的电路板需要进行编程。

    如果是建议1,假设我已经从一个已学习的 IC 中提取了建议。 每当我连接新板时、我都必须将 srec 编程到新板中。 然后我应该单独校准它吗? 在这种情况下、我是否应该更改任何参数、如更新状态或周期计数? 编程和校准后是否还有其他事情要做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、

    您可以校准每个电路板的电压、电流和温度测量值、也可以校准10-20个电路板、获取校准参数的平均值、将这些平均值写入已完成学习周期的单元、将更新状态更改为02、将周期计数更改为00、 然后提取一个新的黄金文件、用于对其他板进行编程。 这样、您不必为每个电路板校准 V、I、T、但当然、如果每个电路板都经过校准、您将不会获得 V、I、T 精度、但结果是可以接受的。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的、现在情况更加清晰。 感谢您的回复。

    Venugopal