This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:稳压器分立式选择

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612842/webench-tools-tps53315-regulator-discrete-selection

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在我的设计中使用的是稳压器 TPS53315RGFT。

我想知道、关于分立式选择、所有电感器列表都具有高封装尺寸。  

我能不能采用更小的封装和类似的规格。 它是否会影响稳压器电路的效率?

预期效率的最大变化是什么?

请尽快告诉我详细信息。

此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您需要在电路中使用功率电感器。 和规格。 您需要关注的是 IRMS、Isat、电感值、尺寸、ESR。
    如果您可以找到具有类似功能(IRMS、Isat 等)的较小封装、则没关系。 为了提高效率、您需要关注 ESR、电感器的较低 ESR 和高效率。