This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562是否具有与 XRP7620相同的功能?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612815/lp5562-do-lp5562-has-the-same-function-to-xrp7620

器件型号:LP5562

大家好、TI 人、

 你好。

 根据设计要求、我们正在寻找 LED 驱动器:

(1) 3.3VDC 输入

(2)线性驱动至 LED

(3)平均25mA LED 驱动电流、

(4) I2C 控制接口、

 EXAR 品牌 MPN XRP7620可以满足上述要求,我想从 TI 寻找相同的功能解决方案,请告知 TI 是否有合适的 MPN? TI LP5562是否是合适的解决方案?

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiji:

    LP5562可以满足所有要求、但具有更高的性能。

    LP5562是基于引擎的器件、可轻松减轻 MCU 负载。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、
    你好。
    但 LP5562描述了它的8位 PWM 控制、它是指 PWM 驱动吗? 我需要线性驱动。

    此致
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Weiji:
    这是 PWM 调光、可提供平滑的调光效果。
    谢谢!
    夏季