This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:使用 LM5060控制器驱动2个 N 沟道 MOSFET (采用背靠背配置)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611508/lm5060-driving-2-n-ch-mosfet-in-back-to-back-configuration-with-lm5060-controller

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

你好!

在我的应用中、有5个并行通道。 每个通道由一个 LM5060组成、该 LM5060驱动背靠背(共源极)配置中的2个 N-MOSFET 的栅极。  

在实验室测试期间、我很遗憾地意识到 LM5060实施的过流保护非常慢:实际上、在过流情况下、N-MOSFET 仅在4-5ms 后才被禁用、这会导致 MOSFET 损坏。

您能建议我如何修复故障吗?

非常感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    欢迎使用 E2E! 首先、我想指出的是、LM5060没有短路保护、也没有真正的电流限制调节。 该器件基本上是一款具有 OV 和 UV 保护的高侧电荷泵控制器。 LM5060也没有真正的 FET SOA 保护(功率限制)。

    如果您需要短路保护、FET SOA 保护以及真正的电流限制(调节栅极电压)、我强烈建议您使用 LM5069。 我们有一份很好的应用手册、其中讨论了如何实现反极性保护、网址 为:http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Aramis!
    非常感谢您的详细回复!
    老实说、LM5060数据表并未指定有关驱动器过流保护功能的所有这些详细信息/限制。

    我现在的问题是引脚分配:LM5060引脚分配不同于 LM5069引脚分配、这意味着我无法在 PCB 上直接替换它。

    在我的应用中、我必须允许反极性、换句话说、两个 MOSFET (背靠背配置)的工作方式类似于"标准开关"(电流可以从电池流向负载和相反方向)。
    是否可以使用 LM5069实现此功能?

    使用 LM5069、能否使用 MOSFET 的 Rdson 进行电流测量?
    我不需要精确的电流测量

    非常感谢

    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    LM5069没有反向电流限制(或功率限制)或输入端没有短路保护。 LM5069和我们的热插拔控制器主要用于单向应用。 对于双向电流应用、我建议使用某种类型的负载开关。

    为了回答您对 RDSon 测量的问题、LM5069使用感应电阻器检测流经 FET 的电流、并使用源漏电压差来确定流经 FET 的功率。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:  

    非常感谢您的回复。

    以下是我的评论。

    1。

    "LM5069  没有反向电流限制(或功率限制)、或者输入端没有短路保护。  LM5069 和我们的热插拔控制器主要用于单向应用。 "

    我不需要反向电流方向的电流限制和短路保护。 换句话说、我只需要在一个方向上提供限流保护(和短路保护);在另一个电流方向上、LM5069只应(通过内部的电荷泵)驱动两个外部 MOS 的栅极、以便打开和关闭 MOS

     

    2.

    "对于双向电流应用、我建议使用某种类型的负载开关"

    每个通道应管理50A:负载开关的电流值太小、小于50A。 我是对的吗?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    LM5069和 LM5060 (以及我们的热插拔器件)尚未针对反向电流应用(双向应用)进行测试。 如果反向电流模型中不需要短路保护和电流限制、那么我认为 LM5069可以在反向电流应用中工作、但我不确定。 我强烈建议在制造前先在您的原型上进行测试。  

    要回答您的第二个问题、最好将此问题发布到负载开关论坛和/或访问 http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/integrated-load-switches-overview.page 查看其产品。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez