This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:删除了温度监控功能(热敏电阻引脚)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612689/bq25606-remove-temperature-monitoring-function-thermistor-pin

器件型号:BQ25606

您好!

我想删除 BQ25606上温度监控器/热敏电阻功能的功能、因为我的应用不需要温度监控。 我是否能够同时移除5.62K、1.87K 和热敏电阻、或者能否将10K 热敏电阻替换为10K 电阻器?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    用10k 替代热敏电阻器 TR1可以正常工作。

    将不会报告温度故障。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我要这么做。 很抱歉、我还有一个关于输入和输出电容器的问题。 我通过 BQ25606运行3A 电流。 虽然应用电路建议使用1uF 输入和10uF 输出电容器、但"9.2.2.2输入电容器"和"9.2.2.3输出电容器"说明建议使用~22uF 输入和输出电容器。 我应该遵循哪项建议?

    再次感谢您、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    我建议为输出和输入使用~22uF 电容器。

    对于输入电容、1uF 对于 VBUS 来说是可以的、但其余的电容应放置在 PMID 上。

    应用电路专为降低充电电流(1.5A)而设计。


    此致、
    Joel H