This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:峰值电流控制方法

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612636/lm3481-peak-current-control-method

器件型号:LM3481

您好、先生、

我看到了 LM3481的数据表。 我对峰值电流控制有疑问。

该图显示、峰值电流控制信号来自 EA 的输出、该输出比较了 FB 电压和1.275V 基准电压

但在应用中、电流控制信号似乎是固定的 Vsense (160mV)加上斜率补偿。

那么、我想知道如何使用 Vsense 信号吗? 电流控制信号是来自 Vsense 加斜率还是来自 EA 加斜率的输出?  

谢谢你。

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎混淆了斜率补偿信号和电流感应信号。 电流感测信号位于 ISEN 引脚、它通过电平位移电路并馈入 PWM 比较器。 在 LM3481中、斜率补偿信号从误差电压(COPM)中减去、这等效于叠加到其他器件中的 ISEN 信号上。