This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:如何实现用于驱动激光二极管的脉冲恒流电源?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM3150, LM134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612754/lm5117-how-to-implement-a-pulsed-constant-current-supply-for-driving-laser-diodes

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM3150LM134

尝试为我想与3D 打印机集成的激光切割机设计电源。 我已经使用 LM5117制作了一个5A 恒流电源、因此这可能是一个起点。 但是、应通过脉冲式切割激光器来减少不想切割的部件的发热。 我想以500Hz 和50%占空比对其进行脉冲。

我注意到 LM5117 (电流模式控制)和 LM3150 (电压模式)都可以打开和关闭稳压器。 稳压器是否足够快、能够生成10A 脉冲@ 500Hz?  

即使这是可能的、我也想我也必须这样做

1.将输出电容降至最低

2.禁用软启动-我可以用电阻器替换 SS 电容器来实现这一点吗?

3.不需要尖锐的方形脉冲

感谢你的帮助


我尝试查看其他人做了什么、但没有找到任何设计细节:

e2e.ti.com/.../431462

www.photonics.com/.../_Introduction_to_Pulsed_Current_1_whitepaper.pdf
LM134恒定电流开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑以下链接中的应用手册。 有关 CC 稳压器、请参阅图11。 应可以通过调整底部反馈电阻器来维持500Hz 的 CC 调节点。 通过将补偿电容器调整为较小的值、可以修改瞬态性能以适合。

    www.ti.com/.../snva609.pdf