This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1 / bqStudio 中没有电流校准的入口字段

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421EVM-G1A, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612619/bq27421-g1-bq27421-g1-no-entry-field-of-current-calibration-in-bqstudio

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27421EVM-G1ABQ27426

您好!

现在、我的客户正在评估 BQ27421EVM-G1A、他们问为什么 bqStudio 中没有电流校准的入口字段。 我实际上已经确认了它、并尝试查看没有内部感应电阻器的 bq27426、然后 bq27426具有电流校准输入字段、但 bq24721没有该字段。 这是否意味着具有内部感应电阻器的监测计不需要电流校准? 如果不需要、请告诉我原因。

[bq27421]

[bq27426]

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    是的、这是因为监测计具有内部感应电阻器、因此没有对其进行电流校准。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的评论。  我明白了。

    但仅供参考、bq27441没有 bq27426等内部电阻器、但 bq27411在 bqStudio 中没有电流校准功能。 这就是为什么我有点被利用了。

    [bq27441]

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satoshi

    感谢您指出这一点。 它实际上应该在 bq27441上、但为了简单起见、它被隐藏了。

    谢谢
    Onyx