This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:引脚 TEMP 功能不起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610710/lm3648-pin-temp-function-doesn-t-work

器件型号:LM3648

电路详细信息:
器件是 LM3648TT。
引脚 IN=STROBE = HWEN=2、8V;TX=未连接;TEMP 连接至 NTC 100k。
L=1uH;Cout=22uF;LED=white UF=2.7至3.4V I_LED=0至400mA。
仅使用手电筒模式。

初始化序列(寄存器0x03=0x07=0x08=RESET 默认值):
寄存器0x02=0x00 //IVFM 禁用
寄存器0x05=0x80 //最低电流
寄存器0x09=0x01 //选择 TEMP、阈值0.2V
寄存器0x01=0x00 //待机、LED 关闭
LED 打开顺序:
reg0x01=0x18 //从待机状态唤醒
寄存器0x05=0x80至0xD9 //设置手电筒电流
寄存器0x01=0x1B //LED 打开

操作:LED 不亮。 流经 NTC 的电流、但疯狂的值而不是指定的50uA、取决于 LED 电流、请参阅下面的一些列表测量列表集:
U_NTC=131mV @ I_LED=9、5mA;
U_NTC=13mV @ I_LED=31、9mA;
U_NTC=23mV @ I_LED=543mA;
U_NTC=33mV @ I_LED=76,6mA
打开 LED 电流20ms 后测得的 NTC 电压。

使用最后一个命令 reg 0x01=0x0B 而不是0x1B 时、LED 工作正常、但 TEMP 引脚没有电流输出、并且 FLAG2.TempTripFault 始终设置为高电平。

我请求支持激活手电筒功能和 NTC 温度监控。

提前感谢您的帮助。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在寄存器0x01中使用 TORCH 命令0x0B 时、您使用的是 I2C 控制的 TORCH、并且 NTC 功能已禁用、因此 LED 应亮起。
    您可以删除对寄存器0x01的写入0x18。 这会将器件置于某种不需要的状态、在该状态下、器件在某种程度上处于开启状态、LED 熄灭。 不确定这是问题、但可能是问题。

    在室温下、借助100k NTC 和50uA 偏置电流、您将获得5V 电压、这有点高。 电压不会达到该值、因为它是由输入电压供电的。 您希望它在多大温度下关闭? Beta 值是什么? 此外、如果您可以尝试在其中放置一个10kohm 电阻器、以查看是否所有器件都正常上电、这将是一个有趣的数据。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,格雷格 ,在发表并收到了一个不好的答复后,我意识到,文本看起来真的很糟糕! 所有换行符和新行均已消失。 我很抱歉! 我出了什么问题? 如何发送电子表格文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    工具栏中有一个小的回形针图标,您可以使用它来添加附件。  附加后、我将在周一的实验中亲自查看并尝试设置。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、 抱歉、我找不到任何工具栏! 我使用 Firefox。 我是否需要 IE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获取工具栏、您需要单击"答复"窗口右下角的"使用 RTF 格式"链接。  我认为它独立于浏览器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Greg、 我是按照你的说明操作的、但网站上没有工具栏可见。 仅两个按钮:"选择标签..." 和"帖子"。 随后,我以富文本格式重复该帖子。 希望这能正常工作! 如果不是、请告诉我。 然后、我必须手动编写电子表格信息。 重复开机自检: 删除写入0x01=0x18不会更改任何内容。 NTC 数据为 R_25=100kOhm;1%;B_25/50=4700K;B_25/85=4750K。 由于数据表表表、R_NTC @ 100°C = 3939 Ω。 U_NTC=50uA*4000 Ω=0.2V。 这是我希望驱动器自动关闭的温度阈值。 我在逻辑上测试了一些不合逻辑的驱动程序设置、因为我了解到数据表并非总是没有错误或不完整的。 结果在随附的文档中列出。 我仅在手电筒模式下测试 TEMP 功能。 它可能仅在闪存模式下可用? 请查看随附的文档。 抱怨! 我在网站上找不到"从 Word 粘贴"按钮的任何位置! 作为快速的替代方法、我以 csv 格式附加电子表格文件。 希望、这不会让您感到太不适、抱歉。 LM3648TT TEMP 函数、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 NTC 电阻器:、R_25=100kOhm;1%;B (25/50)=4700K;B (25/85)=4750K、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 "使用 TEMP 检测电压阈值= 0、2V 时的温度阈值:"、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 " R = 0、2V/50uA = 4000 Ω"、来自数据表表:R_NTC @ 100°C = 3939 Ω、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 测得的 LED 温度:低于84°C @ I_LED=402mA。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 统一初始化序列、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 寄存器名称、寄存器地址、数据方向、值、注释、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 ENABLE、0x01、wr、0x00、"MODE = STANDBY、TX 引脚和 Strobe 以及 TORCH/TEMP 引脚禁用"、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 IVFM、0x02、wr、0x00、禁用 IVFM、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 闪存亮度、0x03、wr、0x80、设置最低电流、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 Boost Config、0x07、无访问、0x09、我们使用复位值、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 时序配置、0x08、无访问、0x1A、我们使用复位值、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 使用参数 I_LED 进行初始化之后的测试设置= 4/99/402mA、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 寄存器名称、寄存器地址、数据方向、值、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 注 释手电筒亮度、0x05、Wr、0x80、0x91、0xC7、0x80、0x91、0xC7、0x80、0x91、0xC7、0x80、0x91、0xC7、设置电流 、0x09、TEMP、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00、0x00、0x1B、0x00、0x00 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 注释:、">"表示电压随 LED 温度升高而降低、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 可以看出:在 U_NTC 不为零的情况下、环境温度(约28°C)下的 U_NTC 初始电压会随 LED 电流的不同而不同!、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    它看起来和以前差不多、但这是可以的。  我将能够跟踪它。  我将于星期一向您提供更多信息。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    我尝试了您最初提供的序列、没有发现任何问题。 我看到热敏电阻电压升高、看起来不会导致 LED 电流移动。 您是否订购了 LM3648 EVM 来试用您的序列? 虽然由于 LM3648最大手电筒电流较低、手电筒电流会有所不同、但通常情况下、其在控制方面的行为应该相同。

    Greg