This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:监测计快速启动|电流校准故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612280/bq76940evm-gauge-quick-start-current-calibration-failure

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQ78350-R1

大家好、团队成员

首先、我购买了一款全新的 BQ76940EVM、可以在电路板中查看微控制器是 bq78350、而不是 bq78350-R1。 我不知道它有什么不同。 当我尝试执行快速监测计启动时、它要求我连接一个大约2A 的负载。 如果我在最大330mA 的负载端子上连接直流风扇 、则无法进行电流校准。 你有什么建议。  由于风扇速度随温度变化、放电会发生变化。 如果我施加一些固定负载、或者它只是较低负载的问题。 请解释并建议一些解决方案。

此致

Dripta Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dripta
    请使用以下链接中的固件将 bq78350上的固件更新到 bq78350-R1
    www.ti.com/.../sluc594
    R1版本具有固件改进功能。

    使用恒定电流进行校准。 有关如何执行电流校准的更多详细信息、请参阅器件的用户指南

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx
    我对 EVM 的充电控制部分有点困惑。 您能否指定 EVM 套件涵盖以下哪一项

    电池平衡
    2.电池监控
    高侧 FET 驱动器
    充电管理(CC CV 控制、充电电流、预充电电流)
    5.具有电量监测、电池平衡算法、充电控制算法、数据记录器和系统接口的电池管理控制器
    6.放电电源管理

    我在这个小组中一直要求充电管理部分、从一周开始、但未能得到正确的响应。 可以告诉我一下。

    此致

    漂移
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dripta、
    bq78350的 EVM 是 bq769xx 器件的 EVM。 因此、它涵盖了您提到的所有要点、但第3项除外。

    我将再次向您介绍 EVM 的用户指南以及如何使用它。

    谢谢
    Onyx