This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:耦合电感器

Guru**** 2556280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611556/tps54240-coupled-inductor

器件型号:TPS54240

你好

我在 TPS54240周围采用了此 PSU 设计、基本上是 app.note SLVA369A (http://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf)上显示的相同设计、它使用此直流转换器获取正负输出。

我需要选择不同的耦合电感器。 目前、它使用具有以下规格的定制(非市售)耦合电感器:

我想使用商用电感器(可在 Mouser 或类似产品上使用)。 有人能帮我确定一个与表演相匹配的类似部分、还是至少接近?

我是一名计算机工程师、而不是电气工程师、因此我能做的最好的事情是选择这些可能的电感器、但我完全不知道它们的性能。 我只需选择一个耦合22uH 电感器、因为最初的电感器为21uH/25uH。

1) 1) https://www.vishay.com/docs/34359/ihcl-4040dz-5a22.pdf

2) 2) http://www.mouser.it/Search/m_ProductDetail.aspx?Coilcraft%2fMSD1260-223MLB%2f&qs=zCSbvcPd3pa32vh7IhFCEQ==

我还有以下问题:

-如果实际仅使用负输出而不使用正输出、此 PSU 设计是否有效?

-两个 LDO 稳压器之前的正负电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitri,

    每个输出的电流要求是多少。

    Vishay 电感器与 cusotmized 电感器非常相似。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    实际上、我不知道 PSU 的要求和规格、我只知道我需要用性能的微小变化替换该电感器。 如果电感器不同、性能会发生什么规格变化? 输出 mA 更低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitiri,

    这些电感器上的交流和直流损耗可能会有所不同,因此效率会发生变化。 开关节点振铃性能也可能会由于不同的漏电感而发生变化。 如果匝数比与输出电压不同、则在您的情况下、您在输出端使用 LDO、该 LDO 应调节。\

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    webench 上是否有此类设计? 我想对其进行仿真。
    此外、为了了解两个电源轨上的两个 LDO 之前的电压和电流能力(使用耦合的22uH 电感器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪米特里

    您可以使用 TPS54240 PSpice 模型(在产品文件夹的工具和软件部分中提供)进行仿真。
    此外,请浏览下面的应用手册以获取有关双极电源设计的更多信息。
    www.ti.com/.../slva369a.pdf

    ----阿姆布雷什