This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-235:关于 TPS23753A 测试 Sifo 失败

Guru**** 2575285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612320/tps23753aevm-235-about-tps23753a-test-sifo-fail

器件型号:TPS23753AEVM-235

尊敬的 TI:

我的客户遵循 TPS23753A-235设计 POE 802.3af PD、测试 Sifo 设备显示某些项目出现故障。
如何修改失败项目? 请告诉我、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    我已经通知了合适的人员、我们将在周一回复您。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    它们的 MAX_Load_1/2为~10mA、对于有效的 MPS 信号而言、这太难于 MPS_Load_1/2。 PD 归类为3类、但在施加负载时仅消耗0.5W 的功率。

    让它们使用较低的阻抗负载、看看它是否通过测试。

    最棒的
    Thomas A.