This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:与 Arduino Uno 通信

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610747/bq76940evm-communication-with-arduino-uno

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、团队成员

我想知道是否可以将 bq78350与 Arduino Uno 进行通信。 您能为库详细信息和可能的连接工程图提供帮助。

此致

Dripta Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dripta、
    是的、这应该是可能的。 请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua801
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx/团队

    我正在尝试在 EVM 和 Raspberry PI 3之间进行串行通信。 我需要以下信息

    1.如果我连接 I2C 连接器(4引脚),是否需要从 J6、J7和 J14上卸下分流器?
    由于通过 I2C 通信、我们了解2个引脚 SDA 和 SCL、但从电路板上我们得到4个引脚。 您能告诉我应该将这两者连接到哪里吗?
    对于 I2C 通信、我们需要 I2C 适配器地址。 在我们的情况下、我们将指定哪一个。
    4.我想读取 SOC、电压、电流和温度数据。 是否有用于执行此通信的参考项目或文档。
    5、如果我在低电压30 VDC 下运行 BQ76940EVM、我应该进行一些更改(根据手册、最小电压38VDC)

    请建议

    此致
    Dripta Ray