This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:您能告诉我有关"TPS3808's 负电压监控&quot 的信息吗?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TL7700, UC1903, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610895/tps3808-could-you-tell-me-about-tps3808-s-negative-voltage-monitoring

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TL7700UC1903TPS386000

大家好、团队成员。

我收到了客户的问题"我们可以对 TPS3808上的负电压监控做出回应吗?"
(客户正在考虑两种方法。)

您能告诉我它是否可以使用?

(1)将 VDD 引脚连接到 GND (0V)、将 GND 引脚连接到负电源(-5.0V)。
SENSE 引脚的输入是通过将 GND 负电源除以获得的值(大约-4.5V:电压值高于阈值)。
(当负电源电压下降时、SENSE 引脚的输入电压变为低电平)
GND 输出到 H 的输出引脚(复位)、而负电源输出到 L
由光电耦合器或运算放大器接收、它被转换为正电源的逻辑并被连接至后级电路。

此电路是之前使用 TL7700的轨迹记录。
(TL7700不能℃、因为此时的电路板规格为105 μ A)


(2) VDD 引脚将正电源(5V)和 GND 引脚连接到 GND (0V)。
对于 SENSE 引脚、输入通过将正电源除以负电源(电压值低于阈值)获得的值。
当负电源导致压降时、到 SENSE 引脚的输入电压变为高电平。
由于输出引脚(RESET)变为逻辑反相、因此将逆变器连接到后续级电路。

此致、

Masumi Sekiguchi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumi Sekiguchi、

    遗憾的是、TPS3808将无法正常工作。 如果您反向 VDD 和 GND 引脚电压、内部电路会阻止正常运行。

    我也不确定 TL7700是否用于负监控应用、尽管它可能起作用。 如果您在建议的工作规格之外使用器件、我们无法保证其性能。

    我们拥有具有负监控功能的4通道器件、例如 TPS386000和 UC1903。

    我可以询问有关此应用的更多信息吗? 为什么需要负电压监控? 我们可能能够制定出替代解决方案。 如果任何信息敏感、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    似乎没有传输、因此让我在图中解释一下。

    考虑的电路配置如下。

    它是否也可用于此配置?

    客户的应用程序由于机密性而无法告诉我更多信息。

    但是、我可以尽可能地传达了解我的信息、

    下面对其进行了说明。

    与:驾驶舱一起使用

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masumi Sekiguchi、

    我尝试在实验室中复制电路、但没有成功。 此配置尝试在建议的工作规格之外操作器件。 尤其是对于飞机等安全关键型应用、我们无法 保证在建议的工作条件之外运行的器件的性能。 当我尝试在 GND 引脚上施加5V 电压、在 VDD 上施加0V 接地电压时、器件的运行方式不符合预期。 如果您看到不同的内容、请分享您的结果。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San。

    这似乎被误解了、因此我将更正如下。

    >当我尝试在 GND 引脚上放置5V 电压、在 VDD 上放置0V 接地电压时、器件的运行方式不符合预期。
    ⇒在 GND 引脚上放置-5V (负电压)、在 VDD 上放置0V 接地。

    它是否仍在建议的工作范围之外?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masumi San、

    数据表中的所有规格假设 GND 引脚为0V。 我不确定是否可以在 GND 处创建-5V 电势、因为 GND 是器件的0V 基准。 这与 GND 上的0V 和 VDD 上的5V 相同。 内部电路使用内部基准根据需要打开和关闭内部 FET、但内部电路在假设 GND 为0V 的情况下工作。 为了使器件正常运行、GND 应为0V、VDD 应为1.7V 至6.5V。 该器件不能在负电压下工作。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    也就是说、除非使用 TPS386000 (或 UC1903)、

    TI 器件不能进行负电压检测是否正常?

    此外,在“(2)”的条件下是否有可能呢?

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumi San、

    条件(2)在 VDD 下仍具有0V 电压、低于建议的1.7V 最小电压、以确保器件正常运行。 我们确实有负电压监控器件、但我们建议使用这些器件、而不是专为负电压监控而设计的器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我! 如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael