This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:直流/直流转换器 FAIL_SYNC 引脚低电阻

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612580/dcr010505-dc-dc-converter-failure_sync-pin-low-resistance

器件型号:DCR010505

你(们)好

DCR010505隔离式直流/直流转换器存在问题。

在正常运行期间、 5V 突然不可用。

在调试期间、观察到 SYNC 引脚阻抗相对于–Vs 为2.6K Ω。

在工作正常的直流/直流转换器中、相对于–Vs 的同步阻抗为7.89Mohm。

找到随附的原理图、请说明故障原因。

 

ISO_Pwr_Enable 为启用是一个开/关控制信号。

同步引脚被提升、并在 QA1-C2引脚中测量4.75V

问题仅在于直流/直流转换器、故障和故障原因是什么?


此致、

Nagendran Suresh
RBEI/EEJ4
+91-8098540207

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了这封电子邮件 ,但未收到回复 。

    Tom