This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:定制 PCB 上的芯片常见故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611809/tps54260-chip-frequent-failure-on-custom-pcb

器件型号:TPS54260

我在电路中将 TPS54260用作24V->3.3V 的稳压器、并且芯片无法工作。 我可以通过在一个周末每30秒对我的系统进行电力循环来可靠地使其失败。 每次出现故障时、引脚1和2附近都会有大量的故障转移。 此外、有时我的 MCU 和 SRAM 也会终止。 我一直在进行测试、但尚未找到答案。 我需要的是一些有关导致这种情况的原因以及如何测量这些故障模式的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike,

    您能不能共享设计的原理图和布局。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我是否可以通过某种方式私下分享? 我不想把原理图公布于众。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通过邮件向您发送了联系人详细信息。

    ----阿姆布雷什