This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 bq2560x 应用问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612370/about-bq2560x-application-question

您好、TI、

我查找 bq2560x 系列。 查找有关充电完成时间的新功能(选项)。 但未找到任何详细说明。

我是否知道该功能的优势? 例如苹果充电器行为?

www.apple.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当充电终止时、终止电流实际上可能比寄存器中设定的终止电流高大约10mA 至20mA、尤其是在低终止电流(大约25-50mA)下。 这是由比较器偏移引起的、并且会在充电终止时影响电池的容量。 充电结束后、充电完成计时器允许充电器施加少量电流、以接近满容量。

    关于 Apple 充电器行为、电池将以恒定电流充电、直到电池达到特定电压。 此时、电池以恒定电压充电、充电电流减小、直至达到终止电流、然后充电终止。 Apple 是指充电周期的恒流部分为快速充电、而充电周期的恒压部分或下降电流部分为涓流充电。 这与充电器的充电完成时涓流充电计时器不同、因为充电终止后会发生充电完成时的涓流充电。

    我希望这对您有所帮助!

    Bill