This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:在-40°C 的最低工作温度以下运行

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610940/tps7a4001-operating-below-min-operating-temperature-of--40-c

器件型号:TPS7A4001

您好!


我在航空电子项目中使用 TPS7A4001、而 LDO (TPS7A4001)的工作温度不会低于其´s 最低工作温度-40°C @-43°C

我没有想到、该 LDO 是我的控制器中第一个在低温下停止工作的器件。

这是 LDO 的已知问题/错误/问题吗?

提前感谢您的回答。

此致 Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    对于该器件、我没有听说过类似这样的行为。 您能否提供一些示波器截图来帮助我们更好地了解正在发生的情况? 如果不能、您可以解释一下您说它不工作或停止工作时的意思?

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的快速回答。
    我的板上有4个 LDO、我可以通过以下方式来确定 LDO 的错误行为:

    在-43°C 以下的温度下、LDO 将不提供14V 的调整电压、而器件的供电电压为28V (I LOAD 大约为10mA)。 相反、该器件可提供~ 1V 的输出电压

    上电时会产生这种影响-这意味着 LDO 不会在-43°C 以下启动

    注意:我将继续详细测试此错误行为。 我没有示波器图、因为器件位于温度室中-我只能看到电路没有功能、我对 LDO 输出电压的电压监控显示此值~1V (电压监控工作正常)。

    1.您能告诉我器件能够启动的温度低吗? (我希望加电至少低至-50°C)

    2.您是否知道我的问题与此设备相关的问题?

    3.我正在进行重新设计-因此我可以更改此器件。 您是否可以推荐类似的器件(100V/50mA/可调 LDO),您可以在该器件至少在-50°C 温度下启动(不保证)?

    注:我附上了我的服装。

    提前感谢

    Lars Hummel

    e2e.ti.com/.../LUA0089-_2D00_-TPS7A4001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、

    遗憾的是、我们的大多数器件的额定工作温度仅为-40C、因此我们没有任何符合您的100V 输入和-50C 工作温度的器件。

    查看您的原理图、我看不到输入电容器、我假设它只是布局的另一页。 如果不是、则器件需要靠近输入/GND 引脚的至少1uF 的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    我不敢相信我在发送上一次答复时忘记了这一点、但  提请我注意、TPS7A40实际上采用了增强型产品(EP)版本、将其工作温度降至-55C。

    TPS7A4001-EP

    -Kyle