This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691:TPS92691不会将电流调节为所需的值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612210/webench-tools-tps92691-tps92691-will-not-regulate-current-at-required-value

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:ash

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 为以下参数设计 LED 驱动器:

VIN (min)= 9V 直流

输入电压(最大值) 30V 直流

输出电流为85mA

VOUT = 11.2V (4个 LED 串联 CREE p/NO:XQE 系列绿色)

电路无法正常工作、即不会在所需电流下进行调节、或者有时会在电压输入为12V 直流时工作、但不会在其他电压下进行调节。 需要帮助——第一次海报 ——如果我分享 webench 设计会有帮助吗?

提前感谢:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    您是在已开发的 EVM 还是原型板上进行测试? 我提出这一问题、因为当您没有法规时、布局通常是一个问题。 但是、看到 Webench 设计会有所帮助。 如果您有自己的原理图和 BOM、甚至没有 EVM 的布局、也会有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    它位于仅包含 webench 设计组件的原型 PCB 上。 我使用了与设计中输出的组件和值相同的组件和值。

    我可以向您发送一封电子邮件来分享设计吗?

    谢谢、

    此致、

    Ashraf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashraf、您好!

    如果您想向我发送朋友请求、我们可以通过论坛发送私人邮件、也可以向您发送包含直接联系信息的私人邮件。 这两种方法都可行。

    谢谢、

    克林特