This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:能否将 VCC 电压用作电源电流?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612173/tps92640-can-i-use-vcc-voltage-as-power-supply-current

器件型号:TPS92640

您好!

我需要在 LED 驱动器设计中为一些逻辑 IC 加电。

是否可以从 TPS92640的 VCC 引脚上花费5-7mA 的电流为低电流 LDO 供电?

此致、

安德烈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    是的、只要您有足够的 VCC 电流能力来驱动您使用的 FET (Qg1*Fsw + Qg2*Fsw)、您就可以。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!

    如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    您需要知道所使用 FET 的总栅极电荷(Qg)。 每个 FET 将需要 IVCC = Qg*Fsw、其中 Fsw 是开关频率。 将每个 FET 的 IVCC 相加、这是它们将消耗的总 VCC 电流。 这与最小 VCC 电流限制之间的任何值都可以从 VCC 中获取。

    此致、

    克林特