This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:在 CV 模式下工作

Guru**** 2384360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611910/tps92210-working-in-cv-mode

器件型号:TPS92210
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

请告诉我、我可以在恒压模式下使用 TPS92210吗? 我想将其用作初级侧的 PFC+反激式、  次级侧有许多降压驱动器。 我需要使用恒定导通时间或峰值电流限制模式来实现高功率因数? 哪种方法更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、

    我已要求我们的应用工程师对您的帖子作出回应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、

    是的、您可以在 CV 模式下使用 TPS92210。 如果您将器件配置为以恒定导通时间在 DCM 下运行、则可以实现接近单位功率因数的功率因数。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ben,这是不是要寄给我的呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我并不是要将您与此主题关联起来(如果我不小心、请道歉)。 我给您提供了 UCC28070的设计指南。 它更清楚地解释了补偿。

    此致、
    本·洛夫