This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:电源隔离降压变压器模型

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612307/ucc29950-power-isolation-step-down-transformer-model

器件型号:UCC29950

 您好!

是否有人能提供我在这些谐振 LLC 设计中看到的降压隔离变压器模型的相关信息。

具体而言、变压器显示了三个绕组(N:1:1) Lm 和1:1匝数比;初级(LP)与次级(LS)。

我的问题 涉及初级侧-次级侧、以便进行正确 的仿真。

如何计算一次侧/二次侧耦合电感(1:1) 以实现正确的仿真?

例如、如果 Lm=160uH、 匝数比 N = 3、 则耦合降压变压器的电感合适(1:1)

对于 LP 和 LS、Lm/N^2。  但您不能将低初级耦合电感器(LP)与 Lm 并联。 这会影响电流

至 Lm。 它不是线性的(即三角波)。

次级电感器值是否会使用与 Lm 和 LP/N^2并联的非常大的初级 LP?

找不到有关此问题的良好参考。 变压器公司只提供匝数比。

我想他们让我们来描述 Lm 的值。

谢谢 Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug

    变压器匝数比 N:1:1表示初级绕组有 N 匝、两个次级绕组中的每个绕组有1匝。 数据表包含设计的工作示例-请参阅第39页的第8.2.2节。
    磁化电感的值在 LLC 设计中至关重要、变压器公司通常提供以下信息:

    如果您需要更多信息、请告诉我
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    我看到这个。 然而 、LP 和 LS1/LS2 值只是表示为匝数比。

    如果 Lm 和 LP 在相似的 E 内核上缠绕、则两个电感值将相似。

    出于仿真目的、我最初选择了一个小的 LP 电感、因此 Lm 中的电流不是

    三角波。

    我最终将选择 PFC/LLC 控制器。

    我认为这是 一个很好的组合部分。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug

    出于仿真目的、您可能会比复制 UCC29950 DS 中的设计值更糟糕-

    此致
    Colin