This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:ORing 汽车12V 电池、带14 Vdcin 适配器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612235/tps25944a-oring-car-12v-battery-with-14-vdcin-adaptor

器件型号:TPS25944A

大家好、

我想使用汽车电池12v壁式适配器14v dc 作为输入和一个或两个 AUX 输出,从而将电流限制在5A 以下。 我想我可以使用两个- TPS 25944A 作为输入 ORing,使用一 个 TPS 25944A 作为辅助电路,该电路调整为最大5安培。

因此,您认为这种方法在两个 PSU 电压不同的情况下是可行的(电池电压将在14到10伏之间变化)吗? (不要使用精密电路)

什么是低成本、不精密的解决方案来监控输出并将其限制为在短路和过载情况下类似于断路器的预定义值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    在 ORing 配置中、较高的电源电压将出现在输出端。 如果两个电源电压非常接近、它们将共享负载。

    您是否希望将适配器电源优先于电池? 在这种情况下、请查看"图79。 优先电源多路复用实现"、网址 为 www.ti.com/.../tps25942a.pdf

    TPS25944A 具有固定的4ms 断路器超时时间。 如果负载电流超过设定的限值、此器件在进入关断状态前仅为负载提供4ms 的服务。
    您能告诉我有关您的应用和终端设备的更多信息吗? 是否要在过载/短路事件期间限制电流? 或者是否要在系统运行期间更改电流限制设置?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速回复。

    实际上、我从事的铅酸电池充电器项目具有两个辅助电源(2安培和其他5安培、12伏)、并且需要当辅助电源上出现短路或过载超过2或5安培时、AUX 电路就像断路器一样工作?

    是优先级是在墙上适配器关闭时能够切换至电池的直流壁式适配器上

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    TPS25944A 可以在此处执行任务。 电流限制(2A 或5A)可通过 ILIM 引脚上的 Rilim 电阻器进行设置。
    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Rakesh