This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:最大占空比

Guru**** 2556270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611792/tps61200-max-duty

器件型号:TPS61200

您好!

我们收到了客户关于 TPS61200的问题。
请帮帮我们。

[问题]
最大占空比在整个温度范围内的变化量是多少? 他们正在考虑在以下条件下使用。

 输入电压最小值=1.1V
 VOUT=5.5V
 Iout=100mA

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将检查此请求并在下周回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会指定该器件的最大占空比。 它可能会随您提到的不同器件和温度而变化。 但是、在典型条件下、最大占空比在我的测量中约为92%的基准。 客户应用中的占空比仅为83%。 考虑到器件变化和温度、器件触发最大占空比限制的风险很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我告诉你错误的信息。 其状况如下。

     VIN 最小值=0.8V
     VOUT=5.5V
     Iout=100mA

    占空比为87%、考虑到器件变化和温度、是否认为器件有可能触发最大占空比限制?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到效率、占空比为1-(0.8V*0.7/5.5V)= 90%。 因此存在触发占空比限制以及电流限制的风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我想更好地了解您的回复。
    您的占空比公式为1-(0.8V*0.7/5.5V)=90%、为什么输入电压乘以0.7?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是100mA 输出电流下的效率。