This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:直流/直流升压错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611431/webench-tools-tps40210-dc-dc-boost-error

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

VIN 最小值= 7V

Vin 最大值= 8.4V

电流= 500mA

Vout = 50V

我使用 webench 中的参考设计构建了我的电路、电路板布局也是相应的。 根据电路计算、它应该提供50V 输出、但它似乎只提供22V 输出。 我手动计算了一次反馈电阻、它提供的值与 webench 值相同、但在未连接任何负载的情况下、我的输出仍然是22V/500mA。 我确实在电路中寻找了短路、但似乎没有短路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    webench 设计链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi
    EN 引脚的电压值为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在项目中考虑使用 TPS40210-Q1。 如果该设计由 Webench 生成、则应正常工作。 恐怕在复制 Webench 设计来布局 PCB 时出错、或者使用了错误的器件。 请捕获一些关键波形、例如开关节点电压、电流感应电压等、我们可以看到功率级是否设置正确。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM、原理图和布局根据 webench 设计完成。 已附上 circuit.e2e.ti.com/.../2017_2D00_05_2D00_22_5F00_14_2D00_23_2D00_12.pdfe2e.ti.com/.../2017_2D00_05_2D00_22_5F00_14_2D00_23_2D00_12.pdf 的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检测电阻器上的电压为零、GDRV 引脚为4V、COUT2为22V。 这个22V 输出只有在它汲取直流源可用的全部电流时才可用。 如果直流源限制为500mA、则会提取整个电流;如果直流源为700mA、则会提取700mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、webench 进行的温度仿真与电路板的工作原理相同。 我还想知道电路是否会在不连接负载的情况下提取500mA 的电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 RFB1更改为2.2K、并在无负载的情况下获得17.3V 和0.01A 的升压输出。 但是、它只能在输入电压为7.7V 之前工作、如果我将输入电压增加到超过该值、则电路将输入电压作为输出。 我计算了这些值、2.2K 对应于17.3V

    我现在尝试将 RFB1更改为1K、电路的行为与使用732欧姆电阻器时的行为相同。 当输入低于7.9V (如果增加到8V 则不工作)时 、它在空载条件下消耗5V 和500mA (消耗提供的电流大小、我将我的电路限制为500mA)、输出为18.9V/500mA。  

    如果对这种奇怪的行为有任何帮助、会很有帮助。 以下是不同情况下所有引脚上的电压值

    RC - 0.2V
    SS - 2.7V
    EN - 0V
    COMP - 4.1V
    FB - 0.3
    ISNS - 17.8mV
    GDRV - 3.7V
    BP - 4.2V
    VDD - 4.9V (即使 I SUPPLY 7V、它仅从电源消耗如此多的电流)  
    输出电压- 18.9V
    输出电流- 500mA (消耗在无负载条件下提供的电流)

    此外、如果我将电压增加到8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。  
    输入电压为10V 时
    RC - 200mV
    SS - 6V
    EN - 0V
    COMP - 9V
    FB - 200mV
    ISNS - 21.7mV
    GDRV - 0V 0r 0.1mV (无开关)
    BP - 8V
    VDD - 10V  
    输出电压- 9.6V
    输出电流- 1mA

    现在、根据计算结果、我将 RFB1更改为2.2K、我应该得到17.3V
    当输入电压低于7.8V 时
    RC - 0.25V
    SS - 4.43V
    EN - 0V
    COMP - 1.9V
    FB - 0.7V
    ISNS - 19.3mV
    GDRV - 0.37V  
    BP - 6.9V
    VDD - 7.5V  
    输出电压- 17.26V
    输出电流- 1mA

    此外、如果我将电压增加到7.8V 以上、则电路仅提供输入电压作为输出。  
    输入电压为10V 时

    RC - 0.19V
    SS - 1.1V
    EN - 0V
    比较器- 8.17V
    FB - 0.38V
    ISNS - 21.8mV
    GDRV - 0V (无开关)  
    BP - 8V
    VDD - 10V  
    输出电压- 9.6V
    输出电流- 1mA

    注意:我对新的 TPS40201-Q1 IC 进行了去色和重新焊接,结果与我之前提到的相同。