This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:过热问题极高

Guru**** 2535830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607317/tps63002-extremely-overheat-problem

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件: BQ24075

我想使用 TPS63002将锂离子电池电压升至固定5V、以便为我的 Raspberry Pi3供电

我使用 WEBENCH 工具获取合适的电容器和电感器值、结果电路附在此处:

产生的电路可以转换电压并驱动固定的5V 电压、但 IC 和电感器过热、消耗220mA!

请告诉我我的错误在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更换 IC 并再次进行测试?
    您能否共享电感器数据表?

    您可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、感谢您的建议
    我要这么做、但我今天刚刚发现的一点是、引脚2 (即 L2引脚)和 GND 之间的电阻仅为16欧姆、这是正常还是不正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器器件型号为 AL0307-3R3K-LF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出级的低侧 MOSFET 似乎已损坏。 L2中断的原因可能有2个:
    布局不佳且器件在您的工作条件下会出现大量振铃,或者在实验室测试期间该引脚过载(例如高电压选择)。

    工作条件是什么? 什么是终端应用?
    您可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终产品将是基于 Raspberry Pi 3的 PDA

    我在锂电池上使用了 BQ24075充电控制器、我想通过 TPS63002提升它的输出

    下面是我的电路布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到板上有一些快捷方式

    因此、我对其进行了修改、并将芯片替换为新的芯片

    现在、对于低于100mA 的电流、输出电压为5V、但对于较大的电流、即使输入电压为4.2V、输出电压也会降至3V

    您是否知道导致此问题的主要原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用饱和电流为1.5A 的电感器、但负载较小。
    我想看看 PCB 布局、如数据表第10页所示。

    您能否测量输入和输出电压并共享测量结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错、这就是 PCB 问题

    现在、使用增厚和缩短的磁道以及更接近的元件(电容器和电感)可以解决该问题

    我们具有稳定的5V 输出、但直到电流低于500mA

    如果电流超过该值、输出电压在4.8V 和5V 之间上升和下降、这会导致连接到 Raspberry 的 USB 器件出现问题。

    您是否也对如何解决此问题有任何想法?

    原理图与之前相同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否重新布置您的操作条件:
    输入电压范围?
    输出电压= 5V?
    负载(最小最大值)?

    我需要查看您的 PCB 布局以进一步帮助您、如果您不想在公共论坛上共享、您可以通过私人邮件将其发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_IN:锂电池电压(介于3.3至4.2之间)

    V_OUT:5V

    预期的 I_OUT:高达0.9A

    负载:0.1A 至0.9A

    原理图和 PCB 为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的布局

    我在器件的输出端找不到输出电容器。 这很可能是器件未按预期运行的原因。 除了49uF 电容外、我还建议将输出电容放置在靠近器件的位置

    我建议改进布局、请遵循数据表的布局指南第10章。 采用良好的布局以实现可靠的设计至关重要。 尤其是输入和输出电容应尽可能靠近器件放置、并具有良好的接地连接

    修改后、我可以帮助您在开始生产之前查看布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢、我将按照这些说明操作

    该输出电容器的容量应该是多少?

    另一个问题:您的意思是:"良好的接地连接"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将遵循数据表建议、并在输出端放置一个15uF 的电容(不包括直流偏置)。

    良好的接地连接=器件 PGND 和电容器 GND 之间可能的最短连接(如布局示例中所示)、或者在不直接连接的情况下在电容器接地端放置多个过孔。 这需要将电容器尽可能靠近器件放置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢