This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:TPS63027的输出电容为0.5~1F

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027, TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612461/tps63027-0-5-1f-output-cap-of-tps63027

器件型号:TPS63027
主题中讨论的其他器件: TPS630250

大家好、

我对 TPS63027的输出电容有疑问。

 如果输出电容器使用0.5~1F、TPS63027是否正常工作?

TPS63027具有内部软启动和短路保护功能、因此在启动过程中、我认为 TPS63027可以通过限制电流限制来工作。

但是、在稳定性(相位和增益)方面、我不确定 TPS63027是否可以在0.5~1F 输出电容下正常工作。

即使 TPS63027 具有0.5~1F 输出电容器、您认为它也可以工作什么?

下面是 TPS63027的要求

输入电压:2.7~4.5V

输出电压:3.3V

输出电流:1.5A

如果您有其他设备、请告诉我?

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从理论上讲、在输出端使用大电容时、我不会想到稳定性会有任何问题。 我们需要考虑到、转换器可以在电流限制时运行相当长的一段时间、以便为电容器充电。
    您是否已经了解了 TPS630250?

    为什么需要如此大的电容?
    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件回复您有关申请和原因的信息、以便您可以向我发送电子邮件吗?

    谢谢、

    此致、

    Kai